This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3通道、PWM、共振频率、评估板

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657974/3-channels-pwm-resonance-frequency-evaluation-boards

请帮助我找到   具有此类杆菌的 PWM 解决方案(评估板/电源模块):

- 通过软件控制/调整频率

-反馈选项  /频谱分析仪、用于查找共振频率

具有频率为42.8  KHz、21.4 KHz 和10.7 KHz 的-3个通道

-可调节占空比 /脉冲,2.5%、5%、10% ,  下降时间   <=20ns

高达500瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 UCD 产品线上有 EVM 可以实现这一点。 当您谈论频率时、我假设您谈论的是开关频率。
    对于这样的情况、我可能从高速 DSP 定向处理器开始、因为您可以在固件中执行变频门、具体取决于您对它的要求。 您可能希望在 C2000论坛上提出此问题。