This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500101:驱动电感负载(电磁阀)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500101, DRV8844, INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658330/bq500101-driving-an-inductive-load-solenoid

器件型号:BQ500101
主题中讨论的其他器件: DRV8844INA200

大家好、

我必须根据以下规格构建高效的螺线管驱动器:

-电源电压:8-28V

-输出电流:3A RMS /6A 峰值

-器件加热温度不得超过环境温度40°C

-开关频率:25kHz

-负载:电感为30mH 至500mH (是、毫英寸)且电阻至少为4欧姆的电磁阀

我根据这些条件调整了 BQ500101的 Tina9仿真示例。 电路似乎正常工作、但我持怀疑态度。

您是否认为该器件确实能够驱动此类负载?

是否可以使用25kHz 等低开关频率?

我知道这不是 BQ500101的预期应用、但我想从 集成降压转换器的紧凑高效设计中获益。

大多数有刷直流驱动器(如 DRV8844)无法提供所需的电流或产生过高的功率损耗...

感谢您的回复、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、
    我正在为您深入探讨这个问题。 希望我能在接下来的24小时内给您提供全面的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、
    我刚刚与我们的应用专家交流。 他们说负载类型真的无关紧要、所以即使是500mH 也没问题。

    更关键的参数是电流/损耗、但3A 根本不应成为问题。 25kHz 也不会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    听起来真的很好。

    我对此应用还有一些疑问:

    -如果负载距离驱动器几米、您认为我会遇到 EMC 问题吗? BQ500101的数据表仅提到升压电容器旁边的串联电阻器、以减少开关节点上的电压尖峰。

    -最小开关频率是否有限制?

    -是否有一个具有保护功能(尤其是过流保护)的可压缩 TI 器件? 我想用另一种方法替代我的电流概念 BQ500101 + INA200、在这种情况下、如果出现过流情况、INA200会断开 BQ500101的 PWM 输入。

    感谢您的帮助、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、
    很难判断您是否会遇到 EMC 问题-这实际上不是我们可以预测的问题。

    通过添加一个引导电阻器、可以减慢顶部 FET 的导通速度、但关断速度不可编程。

    该器件通常用于同步降压转换器。 开关频率典型值高于100kHz。 在 DCM 下、开关频率可低至~100Hz。 我们知道该器件仍然可以在该频率下工作。

    我们没有任何具有 OCP 的功率级器件、这必须来自控制器。