This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S ACDRV 未打开#39;t 打开

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655635/bq24780s-bq24780s-acdrv-don-t-turn-on

器件型号:BQ24780S

当在交流输入端施加5V 的电源立方体时、ACOK 变为高电平、但 ACDRV 不会变为高电平。 交流时的电压 为3、6V、ACDET 上的 VCC 至 BQ24780S 为5V、我们具有2.6V。 当为 Vbat 供电时、它作为设计工作、BATDRV 变为高电平、我们为电路提供电源。 我们尝试在 CMSRC 上施加外部电源以了解 ACDRV 电荷泵会如何反应、它遵循 CMSRC 的电压、而不是6V、因为数据表中显示当 ACOK 为高电平时。 我们还测试了扫描 ACDET、但未能启动 ACDRV 电荷泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在 EVM 还是在电路板上进行检查? CMSRC 和 ACDRV 引脚上是否有4.02k 串联电阻器? 如果您这样做、请短接或减小该电阻器以查看任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用自己的板。 我们在电阻器的 BQ 侧进行测量(4.02k)、因此短接/较低值不会产生影响。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不 是说测量问题。 4.02k 限制 ACDRV 的 CMSRC 电荷泵电路电流。 如果输入电压非常低、则 ACDRV 电荷泵电压可能非常低并导致此问题。 因此、请在 CMSRC 上短接4.02k 以验证此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们尝试将 CMSRC 上的4K 电阻器(R5803)短路、但这没有解决问题。 当对 USB_VBUS_IN 施加5V 电压时、CMSRC 和 ACDRV 都接近零:

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入为5V、VCC 电压如何达到5V? 它应该具有来自5V 输入的二极管压降、对吧? 向 USB_VBUS_IN 施加5V 电压时、VCC 电压是多少? 请将 USB_VBUS_IN 增大到10V 以查看电路是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试在 VCC 线路(在 C5804上)施加10V 电压、但没有任何变化。 我们无法在 USB_VBUS_IN 上施加10V 的电压、因为这样会损坏第一个降压转换器(N5880)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表列表 ACOK 高电平条件:
    1. VVCC_UVLOZ < VVCC< ACOVP
    VACDET>2.4V
    3. VVCC–VSRN>VVCC_SRN_FALL_VVCC_SRN_HYST

    这些条件也适用于 ACDRV 导通。 此外、我们无法使 ACDRV 引脚过载:ACDRV 和 CMSRC 之间的负载过大(低电阻或高电容)。

    请检查这些条件。 请订购 EVM 并逐个检查组件、直至找到根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们已测量所有这些条件(1-3)均已满足。 此外、当我们在 Vbus 上施加5V 电压时、ACOK 始终为高电平、因此应满足这些要求。

    关于过载,ACDRV 和 CMSRC 之间的电容为47nF,如前面添加的原理图所示。 我们认为我们尝试在不发生任何变化的情况下移除该电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在尝试与器件进行 I2C (SMB)通信时、我们注意到 BQ24780S 将 SDA 线路拉至低电平。
    此致 Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在无法指出根本原因。 请订购 EVM 并逐个检查组件、直至找到根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试移除了 MOSFET N5800。

    CMSRC 是使用电源盒手动馈送的。 当施加3.9V 电压时、ACDRV 上的输出电压为3.9V。
    当施加4.0V (或更高)时、ACDRV 上的输出电压为10V。

    R5803短路。

    在 USB_VBUS_IN 上施加5V 电压时、ACOK 变为高电平。

    在移除 N5800之前、当我们在 USB_VBUS_IN 上施加5V 电压时、CMSRC (N5803)处没有电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已联系或联系 TI 以订购 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  您会发现前端电路问题。 是的。 如果没有输入源、CMSRC 电荷泵无法为 ACDRV 电路供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中的应用原理图和 EVM 都没有连接到 CMSRC、只连接 到 ACDRV 晶体管的源极、在 ACDRV 变为高电平之前、该晶体管不会变为高电平吗?

    我们测试了根据以下内容修改电路板:

    拆下 R5803并将 C5804连接到 CMSRC 引脚。 V5801也被删除。

    当向 USB_VBUS_IN 施加5V 电压时、我们在 L5880处具有3.6V 电压、从 ACDRV 输出10.8V 电压。 N5800打开、R5804处有3.55V。

    这是我们为 下一个构建计划的连接、请参阅随附的带标记更改的原理图片段、如果您发现此问题、请告知我们:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我们在明天的午餐(22/1)之前获取有关此内容的信息非常重要、因为我们当时正在发布 CAD。 这一点尤其重要、因为该解决方案不在参考原理图之外
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、ACDRV 使用 REGN 电压传递功率 CMSRC。 然后、CMSRC 电荷泵电路支持 ACDRV。 我不确定连接是否存在潜在问题、例如:输入热插拔、CMSRC 直接面对输入电压;如果"BUCK_OUT_3.6V"较低且"USB_VBUS_IN"过高、ACDRV 是否会损坏 FET 或其他电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否正确地理解您的理解是、ACDRV 变为高电平、同时"BUCK_OUT_3.6V"为低电平、导致 FET 上的栅源电压为10V。? 但我的理解是、在 ADET 变为高电平之前、ACDRV v将 不会变为高电平、这只有在"Buck_out_3.6V"为高电平时才会实现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在 ACDET 变为高电平之前、ACDRV 不会变为高电平。 但是、如果输入为20V、则 ACDRV 可能为26V。