This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:我不想让电池自行切断。

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76925, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658436/bq77pl900-i-don-t-want-the-battery-to-cut-itself-off

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76925BQ76930

我正在开发用于无人机的电池。
我不希望电池切断。  
我想在仅从 BQ 77 90000接收状态信息后从主 PCB 判断主 PCB 退出主 PCB。  
这是阻止电池关闭输出并使无人机跌落的唯一方法。  
在主机模式下进行开发、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    bq77PL900中唯一的可屏蔽保护 是主机模式下的欠压保护。  请参见 UVFET_DIS 位。  OV 和电流保护始终处于激活状态。  主机可以选择何时检查温度、但在检查时、其保护功能始终处于活动状态。  您可能需要将 FET 控制移至由 MCU 控制的单独驱动器。  

    根据您的电池节数、bq76925可为多达6节电池提供 AFE 监控功能。 它没有内部保护或 FET 驱动器、但具有一个电流比较器、用于向 MCU 快速发出警报。  bq76930是一款适用于6至10节电池的监控器件、具有电压和电流保护功能、无法从低侧 FET 信号中屏蔽、但与 bq77PL900的高侧输出相比、低侧信号传输更容易连接到逻辑。  您可能还想了解应用报告 《使用 bq769x0的高可用性系统故障监控》。