This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:我们可以将 LM2734应用于现有原理图吗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657227/lm2734-can-we-apply-lm2734-to-existing-schematic

器件型号:LM2734

您好!

我向我的客户推荐 TI 的 LM2734YQMKE/NOPB、他们将 Microchip 的 MCP16301T-E/CH 用于他们的应用。

下面是它们的原理图、它们现在无法更改器件周围的任何内容。

请告诉我、我们是否可以将 MCP16301T-E/CH 替换为 LM2734YQMKE/NOPB。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    该原理图适用于 LM2734Y。 此部件与我希望确保客户知道的 MCP 部件之间的一个区别是最大输入电压。 LM2734Y 的额定输入电压为20V、MCP 器件的额定输入电压为30V。

    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    客户将车辆蓄电池的开关稳压器连接到12V。

    是否存在负载突降等可靠性测试问题、
    请比较保护部件的 MCP 产品。

    如果仅清除上述内容、则看起来立即可用。

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    请您进一步帮助您了解保护功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我认为我不理解这个问题。 LM2734最高只能支持20V 的输入电压。 如果他们在负载突降期间需要支持更高的电压、LM2734将不会是一种替代方案。

    此致、
    Anthony