This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:灌电流能力

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658543/lm5119-current-sinking-capability

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件: TPS40170

我目前正在设计一个需要提供和控制珀耳帖模块的项目。 在34V 电压下、这些电流需要高达10A 的电流。


计划在双通道模式下使用具有伪 H 桥配置的 LM5119 (珀耳帖的一侧连接到 VOUT1、另一侧连接到 VOUT2)。 这意味着任何给定时间的其中一个通道都需要灌入电流。 问题是、器件能否灌入此负载电流、是否会损坏或是否会进入保护模式? 我看到数据表的第18页显示"在轻负载、过压或预偏置启动等特定条件下从输出端灌入电流的能力。"、但什么定义为轻负载?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    轻负载意味着电感器谷值电流低于零。

    我 认为 LM5119无法灌入10A 电流、因为斜坡引脚电压无法模拟负电感器电流。 环路将不稳定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我假设电流感应放大器(引脚 CS 和 CSG)是单向的、不能"测量"负电流。 如果出现这种情况、当具有负电流(因此"已计入"电流为零)的通道上仍存在输出电压(最小值约为10V)时、斜坡补偿环路是否仍然不稳定?

    或者、您能否推荐适合此任务的任何器件(可以灌/拉满负载电流、或最小5A)?

    此致、

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    我认为 LM5119的电流感应放大器和环路设计为在高负电流条件下工作。

    可能电压模式控制器是更好的选择、因为只有 Vout 用于环路控制。 TPS40170是一款高电压单相电压模式控制器。 如果您对 TPS40170感兴趣、可以提交新主题。 来自其他团队的人员将提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。