This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:在没有 bq78350-R1的情况下实现

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ78350, TIDA-00449, BQ76940, BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657400/bq76920-implementing-without-bq78350-r1

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQSTUDIOBQ78350TIDA-00449BQ76930BQ76940BQ76200

大家好、

我想在不使用配套芯片 bq78350-R1的情况下使用 BQ76920芯片。
几个问题:

  1. 如何更改保护参数? 是否有用于该操作的 UI? (因为 bqstudio 不起作用)。
  2. 我如何使用预充电选项-因为引脚位于 bq78350器件中?

  3. 我计划使用76200 IC 来实现高侧锁存、是否可以通过该 IC 实现预充电?

非常感谢、
已运行 Aloni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    TIDA-00449是不带 bq78350-R1的 bq769x0系列器件的实现示例、可能会有所帮助。
    要进行评估、请参阅 bq76920产品文件夹 Tools & Software 选项卡中的"bq76940/bq76930/bq76920评估软件"。 在您的产品中、您需要将设置保存在 MCU 中并发送到 bq76920。
    2.您的 MCU 可以像 bq78350-R1那样发出预字符信号
    bq76200是一款高侧 FET 驱动器。 它具有用于 P 沟道预充电 FET 的驱动器、该驱动器会消耗一些偏置电流、因此根据您的使用情况、您可能需要自己的驱动器针对低电流进行优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    我不打算在电路板上安装 MCU、我的想法是使用具有可编程参数的保护电路。

    因此、我的选择是准备一个带有 MCU 的"配置板"以设置参数、对吧?

    此外、我还可以将其连接到 EVM 和 BQ78350-R1 (但必须确保 BQ76920具有0000或0001 sucfix)。

    关于预充电:
    在之前的设计中、我使用了 bq78350-R1和76200、并始终启用预充电。 您所说的是"偏置电流"吗?

    谢谢、RAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    如果 MCU 断开连接、bq76920将继续运行、直到某些故障关闭 FET。 然后、它需要 MCU 执行任何适当的检查并从故障中恢复。 如果系统采用 bq76920电池和系统另一部分的 MCU 进行设计、则该系统应按设计工作。 但是请注意、bq76920不提供温度保护、它依赖 MCU 来提供温度决策和 FET 运行。
    bq76200使用一些电流来打开预充电驱动器。 如果系统识别到存在充电器并打开相应的 FET、则电池的电流消耗将降至最低。 如果电池看到压降并在等待充电器连接时打开预充电电路、则电流消耗可能会增加。 保持预充电等待充电器连接的系统可能需要在预充电 FET 驱动器中实现最小电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、
    让我验证以下内容:
    尽管 IC 具有 TS1引脚、但 IC 不会对过热/过热事件做出反应? 仅当由另一个实体(BQ78350-R1或 MCU)通过 I2C 读取并订购打开 CHG/DSG FET 时?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    正确。 如果选择了 TS1引脚、则允许进行温度测量。 MCU 必须在该测量上执行操作、并在需要时打开 FET。