This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:有关压降的问题

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657574/tps74801-question-about-drop-voltage

器件型号:TPS74801

您好!

我的客户希望使用 TPS74801将"Vo:1V、IO:0.959A"设置为"Vin:1.5V、Vbias:3.3V、Ta:0至60°C"。
为了了解 Vin 的下限值、请告诉我上述条件下的"Vdo (Vdo)"值。
如果您能在 IO 为1A 时获得(Vbias - Vo)与 Vdo 之间的关系图、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    在应用中 Vbias - Vo = 2.3V 的情况下、图6中最坏情况125 ºC 曲线上的 Vin 压降(Vdo)= 110mV。
    您的客户的 Vo 容差要求是什么? VIN 最小值= Vo 最大容差+ Vdo。
    例如:Vo = 1V +/- 5%、然后 Vin min = 1.05V + 110mV = 1.16V
    从 Vin = 1.5V 到1.16V 下限值有足够的裕度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的善意回应。

    我向客户询问。
    如果有答案、我会告诉您。
    >您的客户的 Vo 容差要求是什么?

    此致、
    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我客户的输出电压容差为±5%。
    因此、它与您的计算示例相同。
    非常感谢。

    此致、
    Mayumi