This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:-58V PoE 保护

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657360/lm5050-2-protection-for--58v-poe

器件型号:LM5050-2

尊敬的团队:

我们计划将 LM5050-2用作 PoE 应用。 因此、我们需要-58V 保护、类似于数据表图25中显示的-48V 示例。

请告知为实现所需的保护而需要进行哪些修改。 或者您是否有其他建议。

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我现在正在研究这个问题,并将尽早回到这个问题上。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    在 LM5050-2数据表的图25中、如果预期负电压低于-60V、则将 D3更改为80V 1A 肖特基二极管 SS18。

    在正极侧、Cout 电容额定值为63V、如果应用最大值大于63V、请相应地进行更改。 如果最大电压超过75V、则也应更改输入电容。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari、

    我需要与您分享一些原理图、但会将其脱机。 我将直接向您发送单独的电子邮件。

    谢谢

    Lutz