This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:L1在电源设计和替代产品中的重要性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658278/tps61170-importance-of-l1-in-the-power-supply-design-and-alternative

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TIDA-00626

我正在从事 TIDA-00626项目、其中该升压电路用于实现8.5V 电压。 我担心的是、L1在电路中的重要性以及我们如何在不影响设计的情况下尝试替换它。 因为我们在当地市场中没有获得 L1。 L1是 ME3220-183KLB、它是18uH 和0.7A。我们能找到这方面的任何替代产品、我们将不胜感激

ME3220-183KLB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以找到一些能力部分。 15uH-22uH 电感器,饱和电流高于1.5A,适合您的应用。