This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:能量收集系统设置

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS61087, TPS61093, TPS61085, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657131/tps61087-q1-energy-harvesting-system-setup

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25570TPS61087TPS61093TPS61085TPS65217

各位同事好!

我 需要您为我的应用项目提供有关最佳电路设计的帮助/反馈。

 

我的目标:

为5W 传感器供电。

问题:

我有一个极低功耗的直流电源、可以提供2V 和5/20mA 的电流、我的目标是能够为锂离子电池充电并为外部组件提供12V 和5W 的电压。

在 TI 网站上查看我找到了一种实现方法、

第一个任务-为锂离子电池充电

我使用 的是能够在低电压下工作的毫微功耗升压充电器和降压转换器 BQ25570、它能够为3、7V 的小型锂离子电池充电。 (几个小时)。

 

第二个任务- 将电池电压升高到12V、  

为此、我将 18.5V 升压直流/直流转换 器 TPS61087连接到电池、该转换器能够通过2.5-6V 的输入提供3.2A @15V 的最大输出电压、该输出电压足够大  

您对该设计的看法如何、我也在考虑其他 IC

高电压升压:TPS61085、TPS61093 (两者之间的主要区别是最大输出电流??)

低功耗电池充电器:TPS65217、BQ 25504

提前感谢您的帮助、  

最好

Gonçalo 丰塞卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61087,3.2A 是其峰值开关电流。 因此 其最大输出电流能力仅为15V/0.6A。  您的应用中升压级的 Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    升压级所需的 Vout 为12V、I 为200mA。 我要n´t 的设备需要的功率超过5W。 你有什么看法?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    则可以使用 TPS61085或 TPS61087。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Helen、感谢您的指导和支持

    最好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!