This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于 Fsw (开关频率)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658375/ucc28056-about-the-fsw-switching-frequence

器件型号:UCC28056

请告诉我如何调整开关频率(Fsw)?
我需要在输入电压为90V 时、fsw 可以大约为100kHz、而输入电压为220V 时、fsw 可以大约为200kHz、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    对延迟答复表示歉意。 我回复了您的原始帖子。

    此致、
    本·洛夫