This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于 Ton 和开关频率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655861/ucc28056-about-ton-and-switching-frequency

器件型号:UCC28056

这是我的理想选择、但我不知道它是否正确:

Cout 的值受开关频率的影响。 较低的开关 频率意味 着 Cout 的值可能更小。

但‘从 TI.com 下载的“UCC28056设计计算器0V3”, Cout 的范围由 Vout_holdup (min)决定。

我不明白为什么。 您能向我解释一下?

此外、您能否告诉我 Ton 是否 与开关频率相关? 如果是、它有何关联?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    感谢您关注 UCC28056。 较高的开关频率确实会降低由开关频率引起的纹波分量。 需要记住的一点是、PFC 输出在两倍的线路频率下也会产生低频纹波。 低频纹波也取决于输出电容的大小、但设计更高的开关频率不会降低低频纹波。 一般而言、我们看到客户选择输出电容来满足特定的保持时间要求。 如果您的设计不需要特定的保持时间、您可以使用此数据表的公式2来估算低频输出纹波并相应地设置输出电容: www.ti.com/.../slua850.pdf

    ton 通常在线路半周期内保持恒定、但将发生变化的是关断时间。 数据表中的设计示例对此进行了简要介绍。 查看第26页的参考线: www.ti.com/.../slusd37a.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    请告诉我如何调整开关频率(Fsw)?
    我需要在输入电压为90V 时、fsw 可以大约为100kHz、而输入电压为220V 时、fsw 可以大约为200kHz、这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    对延迟答复表示歉意。 影响开关频率的两个主要因素是前馈频带、前馈频带由 ZCD/CS 引脚上的电压和 COMP 引脚电压决定。

    使用您提供的数字、UCC28056能够在您请求的高频范围内运行、但只能用于特定的 COMP 值。 我们正在研究使开关频率可配置的方法、但这些方法尚不成熟、无法分享。

    此致、
    本·洛夫