This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:有关运行模式和内部 FET 的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658211/tps61232-question-about-operation-mode-and-internal-fet

器件型号:TPS61232

请告诉我以下有关 TPS61232的两点:

μ ①Operation 模式

关于数据表第11页的表1 (如下所示)、  

如果输入电压:5.1V、输出电压:5.0V、则每个模式都是匹配条件。

对于输入电压:5.1V 和输出电压:5V 条件、哪种工作模式为 PWM/PFM 或零占空比?

②Internal Ω FET 规格

下面是否有内部 FET 规格?

・死区时间

低侧 FET 的上升时间(tr)和下降时间(tf)为・μ s  

※需要高于规格的原因、我想计算功率耗散。   

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件在 VIN=5.1V 且 VOUT 设置为5V 时处于零周期模式
    否 我们不指定死区时间、上升/下降时间。