This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:如何使用培训实验室4测试 UCD3138PSFBEVM-027? 开环板为 PWR027

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138FW-PSFB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657916/ucd3138psfbevm-027-how-can-the-ucd3138psfbevm-027-tested-with-the-training-lab4-the-open-loop-board-is-pwr027

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138CC64EVM-030

您好!

我最近根据      https://training.ti.com/ucd3138-analogue-front-end-afe-module-setting-open-loop-board-closed-loop-demo?cu=841391中提供的培训材料测试了 UCD3138PSFBEVM-027和 UCD3138CC64EVM-030

但是、对于 lab4、 本教程显示 了采用 PWR031和 PWR662的开环板的设置方法。  我获得的电路板是 PWR027、因此我不知道如何使用 lab4对其进行测试。  

真诚地感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不想使用 lab04测试这些电路板。 实验04采用简单的降压拓扑、而您拥有的电路板用于相移全桥。 您已经使用正确的固件对 EVM 进行了编程,以运行它们。 EVM O27用户指南介绍了如何运行它们。 www.ti.com/.../sluuak4.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 以前根据《用户指南 》正确运行了 EVM 027,现在我想详细了解源代码。 但我不确定 从 www.ti.com/.../ucd3138fw-psfb 下载的 PSFB 固件 是否  是最初在 EVM 中使用的固件。 您能确认我的疑问吗?  因此、我可以在下载固件的情况下开始测试 EVM。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 这是否是 EVM 上的代码、但我确信这是该 EVM 的最新代码、因此它应该可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!