This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:关于 TPS54308的电感器选择。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658381/tps54308-about-inductor-selection-of-tps54308

器件型号:TPS54308

您好!

我的客户有疑问。

客户将使用下面的 TPS 54308。

1. VIN = 12V、Vout = 5V:Iout = 230mA (典型值)、880mA (最大值)
2. VIN = 12V、Vout = 3.3V:Iout = 400mA (典型值)、800mA (最大值)


问题1. 客户希望使用22uH 电感器。   没有问题吗?

问题2. 使用的最大 uH 是多少?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    22uH 是此转换的理想选择。 电感最好低于47uH、以实现足够的电感器电流纹波。

    TPS54308是一款3A 器件、其高侧电流限制典型值高达5A。 如果 CTM 担心输出短路、则电感器饱和电流应高于5A。