This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18541F5:详细 ID-Vgs 图

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656916/csd18541f5-detail-id-vgs-graph

器件型号:CSD18541F5

大家好、团队成员。

请将使图3垂直轴为对数标度的图形发送给我。

我们的应用需要 uA 单元图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣
    我认为将图3的 Y 轴转换为对数标度不会太困难。 我已经联系到我们的数据表编写器、希望我在24小时内为您提供一些帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../D033_5F00_SLPS571.zip

    小林-圣

    请参阅随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否询问此器件用于什么应用? 如果您愿意、我们可以将此对话脱机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Brett。
    感谢您的支持。
    该 FET 用于工厂自动化的 DI/DO (数字输入/输出)、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kobayashi-San 提供的信息、
    这是否有任何机会实现反极性保护?

    我只问这个器件是因为这个器件在远程 I/O 模块中越来越受此应用的欢迎。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Brett。
    我很快会向我的客户询问。

    我从客户那里得到另一个问题。
    您是否有图7垂直轴展开的数据?
    垂直轴需要几 Ω 的图形。

    此致、