This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:I2C SCL 频率

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657597/lm36011-i2c-scl-frequency

器件型号:LM36011

你(们)好。

LM36011的 I2C SCL 频率的工作范围是多少?

在数据表中、它只被写为400kHz 兼容。 这是否意味着它接受任何低于400kHz 的频率?

此外、在时序要求部分中、SCL 时钟周期显示为2.4us (最小值)、对应于416.6kHz。

这是否意味着低于416.6kHz 的任何频率都适用于 LM36011?

此致、

许耀明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    请任何人帮助评论这个问题吗?

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    感谢您的提问。

    "在数据表中、它只被写为400kHz 兼容。 这是否意味着它接受任何低于400kHz 的频率?"

    是的、对于 LM36011、任何 SCL <= 400kHz 都应该正常工作。

    最棒的
    哈里尼