This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:我们是否可以知道 VTS 引脚变为"VTS 冷&冷;或"VTS 热&冷;?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654425/bq24168-may-we-know-what-stat-pin-action-is-when-vts-pin-going-to-vts-cold-or-vts-hot

器件型号:BQ24168

你(们)好,先生  

我们是否可以知道当 VTS 引脚变为"VTS COLD "或" VTS HOT"时、"STAT"引脚的作用是什么?

"表1. STAT 引脚 µs "、应为"128 μ s 脉冲、然后为高阻抗"。 但我们只发现 STAT 引脚具有从低到高的电平。 找不到128uS 脉冲…

                                                       令人很烦

                                                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    从数据表第9.3.17节中、当充电完成或禁用(在 VTS 冷态或热态条件下是如此)时、STAT 为高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    如果充电器 IC 未完成且处于启用状态、则 VTS 将进入 VTS 冷态或热态、STAT 将执行什么操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果禁用充电、STAT 已经为高电平、所以如果 TS 为冷或 TS 为热、它将不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    要测试 BQ24168并确定 BQ24168何时处于充电状态,我们甚至可以调整 TS 引脚阻抗,我们无法检测电池温度状态。但当电池充电完成,且电源仍然打开,我们可以检测 TS 引脚状态。它是否正常?或者我们可以知道 TS 引脚的工作流程?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您是否从内部充电器寄存器读取此温度状态?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的! 我们通过内部寄存器读取了它!
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    您能否在充电期间和终止(充电完成)后提供寄存器读数?

    这有助于识别两种充电状态之间的区别。

    此外、这是在我们的 EVM 上还是在您设计的定制板上? 您如何操作阻抗? 您是否在 DRV、TS 和 GND 之间调节了电阻器/电位器?


    此致、
    Joel H