This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq51003:无线充电-低功耗应用。 bq51003和...的组合?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, BQ25120A, BQ25010, PMP11311, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658214/bq51003-wireless-charging---low-power-applications-combination-of-bq51003-and

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ25120ABQ25010PMP11311BQ25120

您好、TI 专家、我正在寻找一种用于为低功耗器件充电的 RX 解决方案:充电电流< 70mA。
在博客上发表了一段时间后、可以清楚地看到、bq5105xB 虽然提供了3合1功能(极具吸引力且紧凑)、但主要用于5W 应用。

此外、在电池之后的最后阶段、我需要一个直流/直流转换器、以便在电池充电时(例如、4.2V 是充电电压)、其余电路可以使用恒定的3V 或3.3V 总线电压。 (首先、我是否正好在这一点上、对于此应用、即使使用 bq5105xB、仍需要额外的组件?)

搜索结果显示了有关应用的以下结果、即< 70mA 电荷、恒定总线电压、低泄漏电流:
-虽然 bq51003与 bq25100的组合面向低功耗应用、但可能无法单独满足、因为无法使用 bq25100生成所需的恒定3V 总线电压。 是这样吗?

- bq51003加上 bq25120A 似乎也是如此。 对吧?

- bq51003加上 bq25010/1如何? 对于我寻求的低功耗水平而言、这是可以的、还是您认为有更好的组合或参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看参考设计 PMP11311。
    这是一种在与您所描述的非常相似的应用中使用 bq51003和 bq25120的设计。