请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51003 主题中讨论的其他器件:BQ25100、 BQ25120A、 BQ25010、 PMP11311、 BQ25120
您好、TI 专家、我正在寻找一种用于为低功耗器件充电的 RX 解决方案:充电电流< 70mA。
在博客上发表了一段时间后、可以清楚地看到、bq5105xB 虽然提供了3合1功能(极具吸引力且紧凑)、但主要用于5W 应用。
此外、在电池之后的最后阶段、我需要一个直流/直流转换器、以便在电池充电时(例如、4.2V 是充电电压)、其余电路可以使用恒定的3V 或3.3V 总线电压。 (首先、我是否正好在这一点上、对于此应用、即使使用 bq5105xB、仍需要额外的组件?)
搜索结果显示了有关应用的以下结果、即< 70mA 电荷、恒定总线电压、低泄漏电流:
-虽然 bq51003与 bq25100的组合面向低功耗应用、但可能无法单独满足、因为无法使用 bq25100生成所需的恒定3V 总线电压。 是这样吗?
- bq51003加上 bq25120A 似乎也是如此。 对吧?
- bq51003加上 bq25010/1如何? 对于我寻求的低功耗水平而言、这是可以的、还是您认为有更好的组合或参考设计?
谢谢。