This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:降额曲线,瞬态响应

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M, TPS40425, TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656085/tps40425-derating-curve-transient-response

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:CSD95378BQ5MTPS53667TPS53647

您好!

我的客户正在考虑将来使用以下规格。

他们对 TPS40425和 CSD95378BQ5M 有疑问。

问:您是否具有瞬态响应特性和降额曲线数据?

条件如下:

----------------------------------------
[条件]
输入电压:5V 至20V
输出电压:0.6V 或更高
输出电流:100A 或更高

输出电容:220uF×5、陶瓷、
输出电感器:150nH
开关频率:1.25MHz (每相约500kHz 至600kHz)
相位数:2或4

[其他]瞬态响应特性(客户目标)
VIN = 12V、Vo = 1.0V、IO = 25A <-> 100A、
在压摆率= 5A/us 时在±30mV 以内
 ----------------------------------------

谢谢你。

Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    对于四相操作、我们建议使用 TPS53647或 TPS53667。 它们也可配置为两相操作。 TPS53647 EVM 文档可在 www.ti.com/.../sluuba9a.pdf上找到。 它没有75A 的负载阶跃瞬态、但具有40A 的负载阶跃。 对于降额曲线、请使用 CSD95372B 数据表了解每个相位的电路板功率损耗、然后查找每相负载电流。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Weidong - San

    感谢您的回答。
    我们将向客户介绍 TPS 53667。
    我看到了 TPS 53667的 EVM 用户指南。
    我们还将介绍用户指南中介绍的功率级 CSD95490。

    此致、
    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    由于您将改用 TPS53667、因此我将关闭此主题。

    谢谢