This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:GND 基准

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658310/bq77905-gnd-reference

器件型号:BQ77905

您好!

我使用运算放大   器通过774905上 ctrc 引脚的分流电阻器来测量充电电流。 电流来自外部源。 问题是、对于该 Rsens、我们使用哪种 GND? 电池组或电路 GND?   

谢谢、

Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    如果电源以外部信号为基准、则您需要使用 PACK-、但放大器需要参考检测电阻器、该电阻器在故障期间可能高于或低于 PACK-。 确保任何泄漏都是可以接受的。
    其他三种方法可能是:
    参考您的放大器并输出至 PACK+
    使用高侧保护开关
    隔离放大器的电源、但输出信号的基准仍然是一个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢你的答复。

    出于我的目的、我没有完全理解您的回复、为了澄清问题、请确认您是否参考了此解决方案: 外部运算放大器及其所有组件应连接到77905电路 GND、分流电阻器 R18和 R19的低侧应连接到 PACK -而不是 GND?

    此外、如果我仅将"PACK -"用作分流器 R18和 R19的 GND、这会影响 运算放大器的运行吗?

    此致、

    Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barg、
    谢谢、我错过了这个机会、但可能仍然无法理解。 R18看起来可能像一个备用感应电阻器。
    您需要查看整个电路。 如果我了解运算放大器以电池组负极为基准、则连接到外部世界的输入可能会移动到运算放大器接地端的非常正的位置、并且可能是负的位置。 请确保您的运算放大器可以接受该输入范围。 还要检查通过运算放大器电路的泄漏:如果运算放大器电路为输出提供低有效阻抗、则 R19和反馈电阻器会跨 FET 连接到该低阻抗。 检查您的电路、但我怀疑如果您使用高侧保护开关、执行所需操作会更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    我需要重新检查此电路并考虑您的建议。

    谢谢你