This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:悬空 EN 引脚

Guru**** 2563800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658306/tps53319-floating-en-pin

器件型号:TPS53319

在 EN 悬空的情况下、是否会禁用 TPS53319?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    根据设计人员的意见,没有内部上拉/下拉。 如果保持悬空、它可以(或可能不)找到进入启用状态的方法。 因此,请不要将其悬空。 是的、它需要由外部控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、它不会有意浮动。 这是为了涵盖制造过程中的最坏情况-如果存在焊料问题、并且引脚悬空-转换器不可能在不损坏非常昂贵且关键的 FPGA 的情况下启动。 电流电源转换器正在进行重新设计、以降低这种可能性。

    规格为5V IN、3.3V OUT、4A 负载@ 100C 环境温度。

    我们是否有符合这些通用规格的转换器或控制器解决方案、而不是在 EN 引脚悬空的情况下开启?

    对于 TPS53319、EN 引脚比较器(至少在方框图级别)上似乎有滞后、可提供一个弱下拉-设计人员是否考虑过这个滞后?