This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655858/bq24070-bq24070

器件型号:BQ24070

尊敬的先生:

          我是否可以使用 BQ24070电池管理 IC 进行6V/4.5ah 铅酸电池充电/放电。 我在 bq24070数据表中已经阅读过、建议将其用于4.2V 锂离子电池、但数据表中还详细说明了可连接高达7V 的另一点、这是一个困惑、请建议我这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将 bq2407X 用于铅酸电池充电/放电应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    购买我们不能将其用于铅酸电池的原因、请告诉我原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锂离子电池充电器输出固定在4.2V 的典型值、这不同于铅酸电池所需的电压。