This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:BQ24075的 CHG 始终为低电平

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655118/bq24075-q1-chg-of-bq24075-always-low

器件型号:BQ24075-Q1

您好、先生、

我使用 BQ24075-Q1进行电池充电、原理图如下:

如果电池不存在、CHG 引脚仍会变为低电平。 充电功能正常、但 CHG 引脚即使已完成也始终处于低电平。 我再次查看了数据表、并添加了 CHG 引脚的100K 上拉电阻器、但没有变化、CHG 引脚也很低。  

等待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您发现有多少个装置的 CHG 引脚有问题?
    CHG 引脚和接地之间的电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已在实验室中使用 EVM 对此进行了测试、无法重复该问题。
    如果可能,请提供测试条件的更多信息以重复问题。