This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2400:TPS2400降低输入电源的速度

Guru**** 2383540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, LM5069, CSD19532Q5B, CSD19536KTT, CSD19535KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658178/tps2400-tps2400-to-slow-an-input-supply

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: LM5069CSD19532Q5BCSD19536KTTCSD19535KTT

我们的设备由高容量 LiFePO4电池供电、可提供48V 电源输出。

我一直在评估一个直流/直流开关电路、该电路的输入滤波器在电源上包含65n 和22uF 的电容。

当连接到 PSU 时、电路工作正常。 当我连接到电池组时、施加到控制器的电压存在问题。 超过48V 电源的电压和电路仿真表明、它在短时间内大于100V。  

我的选择是抑制滤波器响应、这在仿真中已证明是成功的。 但是、我的眼睛被 TPS2400抓住。

如果我将滤波器的输出连接到由 TPS2400控制的 N 沟道 FET、我希望看到电源(1)延迟、(2)缓慢上升至48V。 数据表的图9。

如果我根据 SLVA163的图2开发电路、我是否仍会根据数据表的图9看到输出波形?



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    我对您的实施情况并不是100%清楚(方框图位置)。 图2在48V 配置下不起作用、因为 TPS2400 Vgate 不能超过20V。 您会看到一种低侧方法、如 SLVA163的图3、这种方法可能是可以选择的、也可能不可以选择。 了解一下 LM5069。 它可提供80V 的工作电压和100V 的峰值电压。 它提供电流限制、Softart、ov、UV、PG、并通过 SOA 控制来保护 FET。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只需查看 LM5069数据表即可。 典型应用中是否存在错误(8.2)。 它表示采用48V 10A 热插拔设计、但表1中的设计参数不支持这种情况。

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    在图和/或应用部分中看起来是拼写错误。 例如、2个应用可能已连接到一个。 我们将根据需要修复 DS 更新。 通过调整可 V、UV、FET 选择、可很好地配置48V 电压。 CSD19532Q5B、CSD19535KTT、CSD19536KTT 都是100V FET、是48V 系统所需的。 所有产品都具有出色的 SOA、这也是您所需要的。 请记住、在故障条件下、Vin 可能会过冲、需要 TVS。 同样、需要一个输出肖特基二极管来防止 Vout 远低于接地。 请访问 www.ti.com/hotswap、您可以下载 LM5069设计计算器工具、该工具使设计变得简单而无需手动处理。 此外、您还可以下拉查看优秀的应用手册和教程视频。

    Brian