This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:需要初级电池保护

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658275/bq2970-primary-battery-protection---required

器件型号:BQ2970

您好!

我正在为我的产品寻找锂基原电池(LiSOCl2)。 由于我的产品将用于外部暴露的环境、因此我希望保护电池免受任何故障的影响。 浏览您的网站时、我找不到任何能够保护一次电池的保护器件。 您能否为一次电池推荐任何合适的保护器件、尤其是在0.5A 至1A 范围内的过流情况下?

谢谢、此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    您刚才提到的 bq2970系列是唯一一款可提供 OC 保护的单节电池器件。 除此之外、
    我们没有其他东西。

    谢谢
    Onyx