This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:学习周期放电问题。

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27530EVM, BQ24161, BQ27530-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658313/bq27gdk000evm-learning-cycle-discharge-issue

器件型号:BQ27GDK000EVM

我在使用具有 BQ27530电量监测计和 BQ24161的定制设计电路板完成学习周期时遇到问题、因此我购买了 BQ27GDK000EVM。  我连接了 BQ27530EVM、而不是定制板、并将用于该设计的电池组连接到 BQ27530EVM。  我将 SYS 连接到 GDK 电路板上的 EXT Load+ J4、并将 GND 连接到 EXT Load- J8。  我运行了一个充电放电周期、在充电电流为1000mA、放电电流为480mA 的情况下、一切看起来都正常。  我已将 zip 文件提交至 GPC 计算器,并在 bqStudio 和中选择了建议的化学 ID。

接下来、我使用 bqStudio 中 GDK 的脚本开始学习周期。  第一次尝试在充电阶段停止、因为设计容量为4800mAh、DCby2为2400mA、但最大值为2000mA、因此脚本停止。  我修改了脚本、将最大充电速率更改为2000mA、然后再次开始该过程。

脚本发出命令以启动放电周期、并开始以 DCby5速率960mA 放电。  在某个时刻、放电电流降至12mA。  现在、即使对 GDK 使用手动放电控制、无论我将放电流设置为什么、它的放电电流都不会超过12mA。  我已对 GDK 进行下电上电、甚至完全断开所有 EVM 板并将它们重新连接。  我将 BQ27530-G1数据存储器重置为默认值、并在学习周期中思考导致放电电流受到限制的问题。

我要附上在学习周期中捕获的日志文件、其中显示了4540行附近的电流从-948变为-12。  我看不到测量值或寄存器值的任何变化。

是否有任何建议可以让 GDK 放电至12mA?

我检查了 GDK 负载区域中的保险丝 F1和 F3、两者都很好。  我尝试查看 GDK 的原理图以探测一些测试点、但手册中的原理图图像质量太差、无法读取参考指示符。

e2e.ti.com/.../Learning1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否尝试对电路板进行电源循环。 此外、您能否尝试同时按下 SW3和 SW1开关来重置电路板上的处理器。

    我随附了原理图、以帮助您调试电路板。 此外、GDK 的用户指南也是调试过程中参考的有用文档。

    e2e.ti.com/.../PWR568A_5F00_SCH.pdf

    谢谢

    Onyx