This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:为什么输出值不能为27V?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656271/tps61194-q1-why-the-output-value-can-not-be-27v

器件型号:TPS61194-Q1

降级:

请帮您检查以下原理图吗?

由于输入为12v、并且 EN、PWM 的信号正常。  

将 I 设置为100mA、输出为27V、开关频率为450KHz、但输出为16V。

为什么输出值不能为27V?

请 请帮助提供有关此问题的一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    根据您的问题、我不清楚问题是什么(您提到100mA、但原理图将 ISET 设置为40mA)。 在 ILED=100mA/通道的情况下 VOUT~27V 的问题是、在 ILED=40mA/通道的情况下 VOUT~16V 吗? 还是仅该 VOUT 始终为~16V? 根据您的反馈电阻器、我预计 VOUT_max ~ 25.3V。 您使用多少个 LED/灯串?VF/LED 是什么?

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    谢谢您的回复、我们检查了原理图是否正常、并在 BOM 中检查了错误。
    我们已经处理好了、非常感谢!
    BR。
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    我很高兴听到这个问题得到了成功解决。

    此致、

    David