This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:快速问题:是否推荐用于 TID 的器件?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658266/ref3325-quick-question-recommended-device-for-tid

器件型号:REF3325

大家好、

我正在开发新的 TI 参考设计、我正在寻找可提供外部电压基准的器件。 整个系统需要小巧的外形、VREF 需要非常精确(~0.2%)。 REF33xx 是否是此应用的最佳建议?  

谢谢!

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    基准的应用是什么? 电压基准为哪种类型的器件提供基准?

    您的应用的温度范围是多少?

    除了精度和封装外、您是否还考虑其他参数? IQ? 温度系数?

    如果您特别关注 UQFN 封装、我建议您使用 REF33xx。 总体而言、它具有符合您的标准的良好精度、但根据温度范围、温度系数等热参数可能会影响您的精度。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    该参考正在插件卡(PCIe、RAID 等)中使用,为我们即将推出的其中一款设备提供了外部参考。 温度范围和 Iq 对于应用来说不是很重要的问题、但这是很好的了解。 TID 将在室温下工作、因此这不会产生太大的影响。

    感谢您的确认!

    Arthur