This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:可用的最大电压;还有 HV 评估板?

Guru**** 2407150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657936/lm5000-usable-max-voltage-also-hv-eval-board

器件型号:LM5000

我需要一个不寻常的升压转换器来实现概念验证设计。

输入将是一个4s 锂聚合物电池组、12-17VDC。

输出为双轨、200mA 时为+/-65V。

LM5000看起来适用于正极侧、但输出电压非常接近最大75V 这是否太接近最大值而无法可靠?

此外、是否有可修改的演示板来评估此设计?

是否有针对负极侧(-65V)的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此器件的工程师将在返回办公室后回答您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    SW 引脚上的最大电压为80V。 请注意布局、并在高侧 N 沟道 MOSFET 器件上添加电阻器-电容器缓冲器网络、将减少开关节点处的振铃和尖峰。 那么、LM5000的65V 输出电压是可以的。
    目前、TI 仅提供 LM5000非隔离型反激式 EVM。
    要获得负极侧、您可以使用 WEBENCH 输入 Vin、Vo 和负载电流。 然后、您将得到建议。

    此致、
    Zack