This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2678:布局问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658260/webench-tools-lm2678-layout-issue

器件型号:LM2678

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LM2678上的 WebBench 在4A 8-18V 输入电压下输出5V。

BOM 看起来不错、但布局不正确。 器件的引脚分配与数据表不匹配。 CB 应返回到引脚6、看起来像到引脚3的布线。 那么、这里有什么问题呢?

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    我看到的问题与您不同。 下面是我的样子:

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    谢谢您的观看、您和我一样。 问题是数据库中的 OrCAD 模型错误。 引脚3和6混响。 我的差

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题! 祝您度过美好的一天!