This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:热敏电阻接线和编程

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657571/bq25601-thermistor-hookup-and-program

器件型号:BQ25601

数据表中的热敏电阻和电阻器连接不明确、无法进行编程以及如何进行编程。
您能否提供一些有关连接哪些电阻器/热敏电阻以及如何选择它们的详细信息?"
价值? 请参考下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我试图了解您在数据表中发现不明确的地方。 您能否提供有关如何改进该部分的更多反馈、或哪些信息缺失?

    我将向您介绍数据表中有关选择 RT1 (上电阻器)和 RT2 (下电阻器)的正确值的8.3.7.5节"充电模式期间的 JEITA 指南合规性"。

    我们在数据表中以作为示例计算的值(I 参考部分和应用图)基于103AT-2型 NTC 热敏电阻、其中选择的温度窗口为0-60C、0C 为 TCOLD 阈值、60C 为 thot 阈值。

    但是、一般情况下、您可以根据该部分提供的公式以及您选择的 NTC 热敏电阻的电阻与温度曲线来选择温度窗口。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我错过了这个部分。 您能告诉我在哪里可以获得 JEITA 指南吗?
    在计算中、RTHcold 和 RTHhot 的值来自哪里? 我没有看到图或
    这些值的表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这是数据表第21页上的第8.3.7.5节"充电模式期间的 JEITA 指南合规性"。

    RTHcold 是您在设计中选择的热敏电阻的电阻@您选择的 TCOLD (T1)阈值。
    RTHhot 是您在设计中选择的热敏电阻的电阻@您选择的 thot (T5)阈值。

    在数据表中的示例中、我们将其基于103AT-2型热敏电阻的电阻与温度曲线、分别在 TCOLD 和0C 和60C 的阈值下选择。 在0C 时、热敏电阻电阻为27.28k Ω、3.02k Ω@ 60C。

    必须注意的是、某些温度范围在数学上不起作用。


    此致、
    Joel H