This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ24296:如何为禁用充电的 VSYS 提供4.2V 电压?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656292/linux-bq24296-how-can-i-supply-4-2v-to-vsys-with-disabled-charging

器件型号:BQ24296

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用 bq24296充电器调节到没有电池的 VSYS。

我想为 VSYS 提供4.2V 的电压、但当我禁用充电时、它已经降至3.65V。

我想禁用充电、因为我没有电池。

是否可以为禁用充电的 VSYS 提供4.2V 电压? 请帮助我启用此功能。

充电器

 BATFET  

 VSYS

 使能

 使能

 4.2V

 禁用

 3.65伏

 禁用

 使能

 3.65伏

 禁用

 3.65伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongil、

    我有一些意见和问题:

    1) 1)您是否会在此系统中使用电池? 如果不是、您在应用中使用的充电器的哪些功能会使您无法使用标准降压转换器? 充电器的核心是一个具有锂离子 IV 模式的降压转换器。

    2) 2) SYS 只能在 VSYSMIN 阈值下运行、而无需电池和禁用充电。 这本质上是许多充电器的 NVDC 架构的功能。 由于 BAT 引脚在 VBATREG 阈值和再充电阈值之间移动、因此 VSYS 在充电时仅为4.2V。 一旦在没有电池的情况下禁用 BATFET、SYS 将降至 VSYSMIN 阈值。 如果您想保持 VSYS @ 4.2V、我建议保持充电被启用并且 BATFET 打开。 无论如何、流入 BAT 的电流最小、因为它将很快达到终止阈值。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel H:

    很抱歉耽误你的回答。

    我们更改了不支持充电功能的器件规格、因为我们没有验证功能。
    但我们的器件具有电池连接器、因此用户可以连接电池、因此我们决定将其用作降压转换器并禁用充电。

    如果我们在没有电池的情况下以最小充电电流进行充电、我们是否可以为 VSYS 提供4.2V 电压?
    我认为、即使我们启用了充电功能、最小充电电流也可以避免电池用户出现其他问题。

    你的看法如何? 是否可以设置诸如预充电电流之类的最小充电电流?
    很抱歉、询问异常使用案例。

    谢谢你。

    BR。
    东一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel H:

    当我使用512mA 的充电电流进行测试时、在 CHRG_STAT 期间 VSYS 为4.2、从快速充电更改为充电终止。
    这是否意味着 VSYS 在4.2V 的电压下进行调节、即使已经完成充电?

    请告诉我这种行为吗?

    谢谢你。

    BR。
    东一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongil、

    如果用户连接电池、您是否会尝试为其充电? 甚至电池连接器、是否有可能从您的设计中断开电池的电气连接?

    关于以最小充电电流启用充电、您可以为 VSYS 提供4.2V 电压、但它也会不时下降至~4.0V。 它将不会保持太长时间的调节。 此外、端接完成后从 SYS 拉取电流可能会有时将 SYS 拉至 VSYSMIN。

    关于预充电电流或低电流、该器件的最小电流为512mA。 预充电电流电平仅在电池低于 VBATLOW 阈值时存在。

    关于您的上一个帖子、VSYS 将保持在 VBAT+150mV 的上升状态、直到 BAT 节点在充电终止后开始下降。 施加负载时、BAT 下降速度会快得多。


    此致、
    Joel H