This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:菊花链中连接的 NX BMS 模块(BQ76PL455A-Q1 )的总传播延迟是多少

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658151/bq76pl455a-q1-what-is-the-total-propagation-delay-if-nx-bms-modules-bq76pl455a-q1-connected-in-daisy-chain

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

如果信号通过菊花链交流差分链路(COMM 和故障总线)从顶部电池组 BMS 模块传输到底部电池组 BMS 模块、微控制器通过 UART 检测到的电池电压总延迟是多少?

在我们的应用中、我们使用2个 LCU 板(BQ76PL455A-Q1)、每个板能够监控12节电池。 通过 COMM 和 FAULT 总线以菊花链方式连接2个 BQ76PL455A-Q1 (2个独立的电路板)是否存在任何限制、以实现可扩展性

谢谢、

Nagamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagamani、

    这完全取决于波特率、器件数量、任何编程延迟、正在读取的字节数等

    该器件应进行扩展和堆叠、最多可支持16个器件。 这可以根据需要在一个或多个 PCB 上完成。 需要考虑的一点是、同一 PCB 上的多个 IC 将更容易受到系统噪声的影响、因为通信布线应非常短。 如果在单独的 PCB 上、电缆会更长、充当天线、因此 EMI 设计注意事项变得更加重要