This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:它是否内置了电池平衡功能、以及是否无需任何外部 IC 或控制器即可实现电池平衡

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658170/bq76pl455a-q1-does-it-has-cell-balance-function-built-in-it-and-can-it-do-cell-balance-without-any-external-ic-or-controllers

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350-R1

BQ76940具有电池平衡结构(中没有电池平衡功能)、但需要 BQ78350-R1、后者是具有电池平衡功能的配套监测计板。

(请参阅-   )

BQ76940 等 BQ76PL455A-Q1需要 BQ78350-R1/ 任何控制器等电路板、也可以独立进行电池平衡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    bq76pl455完全由 UART 驱动、需要一个微控制器来决定必须执行的操作。 它通常还用于汽车或储能行业、其中的电池组足够大、通常以分立方式进行监测。

    电池平衡通过外部 NFET 以及寄存器驱动来完成。