This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:修订版二 BQZ 文件无法校准、再次..

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658063/bq78350-r2-device-fw-revision-two-bqz-file-not-working-for-calibration-again

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

似乎每个人都有校准程序问题、他们都有一个新的 BQZ 文件、使其在 R1下工作。 我已升级到 R2固件、校准过程也以相同的方式中断。  

消息:"命令0xF081或0xF082后返回的原始校准块大小不正确。"

您是否有新的 BQZ 文件允许对 R2固件进行校准?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经典帖子问题、然后找出答案。 新的 BQZ 文件有多个"校准"选项卡。 R1起作用、而其他的则不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、经过几次重新启动后、不再有几个校准屏幕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    您完全正确-如果选项卡显示不正确,作为变通方法,请进入文件>重新启动以使 bqStudio 进入合规性:D

    感谢您报告此问题并跟进解决方法!

    此致、
    Bryan Kahler