This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:使用三个电源轨、但不按顺序

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08A010W, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658193/ucd9248-using-three-rails-but-not-in-sequence

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件:PTD08A010WPTD08D210W

我有一个使用 UCD9248PFC 和两个 PTD08D210W 的工作设计来解决四个电源轨问题。 由于对于新设计、我不需要第三个电压轨、因此我决定对第四个电压轨使用 PTD08A010W、而不要使用第三个电压轨、而是将 UCD9248PFC 中的相应引脚保持未连接 状态。

新的 PCB 已经进行了制造并正在安装、但现在我正在尝试在 Fusion Digital Power Designer 中禁用该电源轨、并抱怨:"电源轨之间存在间隙;电源轨必须连续启用"

有什么方法可以解决这个问题吗? 即使 物理 PCB 中没有虚拟 PTD08A010W、我也可以在 Fusion 设计中保留一个虚拟 PTD08A010W、并使其始终处于关闭状态、以便 UCD9248PFC 将忽略它吗? 这是某种实现方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在配置中使用电源轨3、但切勿将其打开。 您可以将电源轨3的 ON_OFF_CONFIG 配置为仅运行。 只要您不发送 OPERATION 命令、器件就不会尝试开启电源轨。