This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A 的效率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060A, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657003/efficiency-of-tps54060a

主题中讨论的其他器件:TPS54060ALM46002

我对 TPS54060A 有疑问。

请告诉我们反相电路的效率。

VIN=12V

Vout=-5V

Iout=1A

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    TPS54060A 是一款0.5A 器件。 您将需要一个电流更高的器件来获得1A 的输出电流。

    slva317b 应用手册 显示了 VIN = 24V、VOUT =-12V 时的 TPS54060A。 电流为350mA 时、效率为90%。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反相降压/升压配置中降压转换器的负载能力可通过进行估算
    Iout-inv反 相-max = Iout-buck-buck-max * VIN/(VIN +|VOUT|)
    由于电路中的功率损耗、实际最大负载电流将小于上述公式。

    在您的条件下、至少需要一个额定电流为1.5A 的降压转换器。

    我推荐 LM46002 60V、2A 降压转换器: www.ti.com/.../description

    在线提供了一份应用手册、其中包含您请求条件下的效率曲线: www.ti.com/.../snva722b.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我再次对 TPS54060A 有疑问。

    请告诉我们 TPS54060A 的效率。

    VIN=12V
    Vout=-5V
    Iout=0.25A


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、

    对于12Vin、-5Vout、0.25AOUT:使用早期消息中提供的信息、您可以预计大约85%-90%、但这将取决于其他因素、例如开关频率、布局和其他组件选择...

    Sam