This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:当负载较重时、Fsw 会发生变化

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658194/lm5117-fsw-changes-when-load-is-heavier

器件型号:LM5117

您好!

              我在 LM5117上观察到了一个问题。 输入为24V、输出为5V、fsw=240kHz。 当我将负载从5A 增加到10A 时、我发现 Fsw 变为120kHz。 输出保持为5V。 它看起来不像 OCP。 对于此 ECM 控制器、导致 fsw 发生变化的可能原因是什么? 您可以告诉我任何想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    FSW/2看起来实际上是次谐波的计算、请参阅有关斜坡补偿的数据表以及您在电流环路中添加的与电感电流相关的斜率 k 因子。 我建议通过减小 Rramp 或减小 cramp 来增大 Vslope。 建议使用1.5到2的 k、以检查问题是否消失?

    希望这对您有所帮助?

    David。