This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:如何将电池之间的导体电压转换为文本格式使用 BQ76PL455

Guru**** 2564170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655328/bq76pl455a-how-to-text-conductor-voltage-between-cells-use-bq76pl455

器件型号:BQ76PL455A

  在我的,中 ,第7节和第8节电池之间有一个长导体 (__LW_AT__导体电压大约为0~800mV,我可以使用 BQ76PL455A-Q1)VSENSE8和 VSENSE7,来测试导体电压?如果不能的话?您有什么好主意。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    不幸的是,这是 pl455最大的挑战之一。 请记住、放电期间导体电压可能为负值、这是我们的 ADC 无法支持的。 测量此压降也会导致超出感测引脚的额定电压。

    如果可能、我认为最好使用更厚的导体来降低压降。 或者、您可以考虑将其分为两个模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    我们是否有 Vsense 通道在-0.3V 以下生存的最长时间的规格?

    Vsense 引脚内部 TVS 保护的功率等级是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    这些二极管用于 ESD 保护、 不用于保护引脚免受负 电压的影响。 客户有时会将其作为解决方案提出、但我完全不建议这样做。