This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:IN 引脚的建议电容

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658027/tps65150-recommended-capacitance-of-in-pin

器件型号:TPS65150

您好!

在数据表的典型原理图和用户指南中、IN 引脚上有1nF 的电容。

您能否告诉我该电容器的建议电容和作用?
我认为建议的电容为1nF、这是用于 VCOM 缓冲器的 LPF。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    此问题是否与您刚刚打开的另一个主题有关? 如果是、请仅使用一个线程来处理相同的应用问题。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilona San、

    这与另一个线程无关。

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    该电容器没有最小电容、它应该滤除噪声、这不是必须的。

    此致。
    Ilona