This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40140:原理图中的补偿计算

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658237/tps40140-compensation-calculation-from-schematic

器件型号:TPS40140

大家好、

我的客户无法通过 webench 模拟补偿。

他尝试了一个 Excel 工具、但它使他 的相位裕度介于-35到140度之间。 这意味着不稳定...

您能否请求计算以下频谱的补偿值:

输入电压5V

输出电压1V

I 输出27A

电感器:SRP7028A-R22Y (Bourns)。

我无法附上原理图。

请告诉我您的地址电子邮件。

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢