This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:双向使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657835/ucc28950-bidirectional-use

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TIDM-BIDIR-400-12

您好!

使用 UCC28950并进行同步整流的相移全桥转换器能否双向流动电源?

我主要关注的是改变方向的当前感觉、否则任何其他看起来都不会有问题。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    感谢您关注 UCC28950。 我没有听说过 UCC28950在双向电源设计中的成功用例。 请允许我与我的同事讨论此建议、并与您联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PSFB 作为双向直流/直流的主要问题是、当电流反向时、您将失去 ZVS、因为驱动 ZVS 转换的电流将处于错误的方向。 在较低的输入电压下(例如48V 标称电压)、这可能不是问题、但 ZVS 的损耗将导致400V 输入电压上的损耗显著增加。 电源电路可在一个方向上作为 PSFB 运行、在反向方向上作为推挽运行-我们的参考设计中没有 TIDM-BIDIR-400-12、您可以在 www.ti.com/.../TIDM-BIDIR-400-12 上看到该设计

    UCC28950不够灵活、无法控制该动力总成、而参考设计使用 TMS320F2803微控制器。

    还有其他双向转换方法-例如、您可以查找"双有源电桥"电路、还报告了双向全桥 LLC 电路。 很遗憾、我没有关于这些方面的更多详细信息。

    此致

    Colin