This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:控制信号

Guru**** 2467590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657048/ucd9090a-cntrl-signal

器件型号:UCD9090A

您好!

 

我希望通过 CNTRL 信号启动序列发生器。

 

是否可以通过 CNTRL 信号的下降沿来启动序列发生器?

信号为低-高-低。 我想在该高到低边沿启动序列发生器、如下图所示。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CTRL 信号的多项式是可配置的。

    颗粒酶请参见 图4-29中的 www.ti.com/.../slvub51.pdf。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    我知道极性可以改变。
    但就我测试的情况而言、它是电平检测。
    它从低电平(1)开始。

    低(1)-高-低(2)

    我想从 高侧->低侧(2)下降沿开始。 我想忽略低电平(1)周期。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Oba
    CTRL 函数由 PMBus 规范定义。 我们必须遵循它。
    但是、您还有其他 GPI 信号可以与 CTRL 信号进行"与"或"运算吗?
    除 CTRL 信号外、UCD9090A 还支持引脚选择电源轨状态功能、该功能最多可使用三个 GPI 信号来开启或关闭电源轨?
    这可能是替代解决方案。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    谢谢。 我不知道引脚选择的电源轨状态功能。
    我仍然不确定这个函数是否有助于实现我的目标、但我会考虑它。

    谢谢你。
    OBA