This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61087-Q1:斜率补偿、webench 波特图仿真上的振荡

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61087-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655169/webench-tools-tps61087-q1-slope-compensation-oscillations-on-webench-bode-simulation

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61087

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在 TPS61087-Q1的 webench 中运行波特图仿真、并在开关频率减半的情况下看到高 Q 峰值、如果我有一个占空比大于50%且无斜率补偿的标准电流模式控制升压转换器、我会期望这一点。 但是、TPS61087-Q1数据表中没有提到斜率补偿、并且完全忽略了在设计补偿网络时需要考虑的这个额外极点。 除此之外、TPS61087数据表的早期版本明确提及:

"由于该器件的频率行为准恒定、TPS61087无需使用内部振荡器和斜率补偿、因此可在宽输入和输出电压范围内为系统提供更好的稳定性、 与采用传统 PWM 方案运行的升压转换器相比、限流操作更加稳定和精确。"

因此:webench 中的 TPS61087-Q1模型是否在波特图仿真中反映了芯片的这种行为、或者它是否充当标准 PWM 控制器、从而导致错误的结果?  

已附加 webench 中的 esim 报告...

e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_4961223_5F00_36_5F00_15_5F00_328233384.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉频率下的相补角高于60C。 因此系统是稳定的。  

    您 可以在 COMP 与 GND 之间添加一个极点、即:在 COMP 与 GND 之间添加一个100-220pF 电容、然后再次进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我没有问"我的设计是否稳定?"、而是对波特图仿真结果中出现的次谐波振荡感到惊讶、我认为这与数据表中芯片的显示方式不一致: 我认为这些振荡已经由芯片设计的内部处理、并在数据表中以某种方式指示(显示为固定或自适应"关断时间")。 如果芯 片不在内部处理、我希望芯片支持对测量的电感器电流信号应用斜坡补偿的方法、以避免这种行为、但数据表中没有提到这种情况。

    由于我无法测量此芯片实际 PCB 上的环路增益、我想知道波特图仿真中使用的模型是否正确、因为它与我认为数据表中显示的内容不一致?

    PS.:尽管如此、我将尝试向补偿网络添加额外的极点、但是 webench 这样做不是很友好(当我想自由编辑此转换器设计的建议拓扑时、在尝试在新编辑器窗口中编辑原理图时会卡住)、 TINA 设计(据我所知)仅允许瞬态仿真...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61087、由于存在 COMP 引脚、因此需要外部补偿。 并降低 Rcomp 的值也很有帮助。
    如果您需要、我可以为您测试真实的波特图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     实际波特图与您的仿真结果不同。 请检查随附的文件。 因此需要更新 Webench 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您付出努力并测试器件的实际环路增益。 我只想确认、您所附的上述结果是、与我在第一篇帖子中所附的 webench 结果中所附的补偿网络和功率级是否相同?

    您能想象何时更新 webench 模型吗?

    此致、
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的参数与您在第一个 ssch 帖子中使用的参数相同。 建模团队是一个完全不同的团队。 他们至少需要1-2个月来更新模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。 是否可以查看 webench 模型的修订历史记录、或者至少他们的最后更改日期是什么? 是否有模型的错误跟踪器?
    也许值得在 webench 中提及这种对模型和现实世界的分歧。

    此致、
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的建议、我会将此帖子分配给 Sahil、他可以回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、是的、我们已将此问题输入我们的内部 TI 错误 JIRA 跟踪器中、我正在着手解决该模型。  

    一旦发布到 TI.com、您就会知道它

    感谢您的建议、  

    Sahil