This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5944:优化功耗(VCC)、所有 LED#39;s 关闭

Guru**** 2406470 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944, TLC59461, TLC5945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653536/tlc5944-optimizing-power-consumption-vcc-with-all-led-s-off

器件型号:TLC5944
主题中讨论的其他器件: TLC59461TLC5945

大家好、我想了解一些有关如何读取 TLC5944 LED 驱动器电源电流规格的信息。

  • 我能否假设数据表(下图)中的 Icc3/Icc4没有任何 LED 亮起?
  • 为什么典型值/最大值与参考值一起增加?
    • 它似乎与恒定电流设置有关系
    • 请阐明可采取哪些措施来降低与实际灌电流 LED 无关的电流消耗。

 回答(现在处于锁定状态):

Icc3/Icc4的 LED 全部呈全灰度亮起、而 Icc1/ICC2的 LED 不会亮起、因为空白部分为高电平。

Rief 会更改 IC 中的基准电流、并将导致 Typ/Max 电流。 您可以参阅功能方框图。

后续问题:

- Icc3/Icc4、请澄清为什么数字不同、因为只有 Rirref 电阻器发生了变化(我假定表中的数字不包括实际的 LED)

-如果我们将 DCN (点校正电流寄存器)降低到配置的 Rref 的一半,这是否也会降低 LED 驱动器本身的电流消耗?

-由于 Icc1/ICC2在 LED 关闭时会显示静态电流增加(空白部分为高电平)、是否有办法仅在软件中降低静态电流? (即、我不想关闭电源、也不想尝试主动增加 Rirref 的电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RREF 会更改内部电路的基准电流、ICC 会相应地发生变化。 ICC 只是 IC 消耗的电流、不包括 LED。
    是的、较低的直流电也会导致较低的 ICC。
    "Icc1/ICC2在 LED 关闭时显示静态电流增加(消隐为高电平)"这一说法是什么意思?
    您可以看到、当 OUTS (LED)关闭时、ICC 会更低。 如果您不想更改空白部分、可以尝试更高的占空比和更低的 Ioutmax (更高的 Riref)来实现相同的平均电流。 但是、如果您使用 RGB LED、Ioutmax 会影响色温。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    • 关于: Icc1/ICC2、我将此数据表作为基础、我期望空白部分在 LED 驱动器未激活时关闭电流镜以节省功耗、或者是否有其他方法?

    另请回答:

    • 如果我们将 DCN (点校正电流寄存器)降低到配置的 Rref 的一半、这是否也会降低 LED 驱动器本身的电流消耗?

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    从数据表中可以看到:"当空白为高电平时、计数器重置为零。 即使 GSCLK 输入被切换为高电平和低电平、计数器值也会保持为零、而 BLANK 为高电平。"、这就是输出关闭的方式。
    较低的直流电将降低 LED 驱动器本身的电流消耗。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Kenneth、

    那么、有什么其他方法可以减小该器件的待机电流(而不会切断电源)!?

    即、我们可以通过 SPI/串行引脚来降低不需要的5-10mA ICC2电流...

    电源 我们的应用由锂聚合物电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    了解您的要求、但没有其他好方法可以降低 ICC 电流、因为这需要内部电路。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清、因此节能的答案是在停止到 TLC5944的时钟之前将所有直流寄存器降低至零。


    您能否帮助解锁并回复此主题:

    e2e.ti.com/.../544761
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    很抱歉、我无法解锁该线程。

    如果要禁用 LOD、可以尝试 TLC5945或 TLC59461。

    这些是引脚兼容的器件、即使检测到 LOD、也不会关闭 LED。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我以前没有看到过这些、

    这些是新部件吗?

    -功能相同!?

    相关:

    -对于低功耗应用、您认为 TI 的 LED 驱动器最适合(仍提供 PWM +点校正、16-24通道)

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    这些不是新器件、在 TLC5944中具有类似的功能。

    TLC59461在这3种器件中具有最低的 ICC。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美、听起来我们应该从5944切换到59461、但仍然有点困惑这两者的确切区别。

    TLC5x 系列中是否有1.8V I/O 选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在59461中、刚实现的防重影功能缺失
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    你是对的。

    此致、
    Kenneth