主题中讨论的其他器件: TLC59461、 TLC5945
大家好、我想了解一些有关如何读取 TLC5944 LED 驱动器电源电流规格的信息。
- 我能否假设数据表(下图)中的 Icc3/Icc4没有任何 LED 亮起?
- 为什么典型值/最大值与参考值一起增加?
- 它似乎与恒定电流设置有关系
- 请阐明可采取哪些措施来降低与实际灌电流 LED 无关的电流消耗。
Kenneth Du 回答(现在处于锁定状态):
Icc3/Icc4的 LED 全部呈全灰度亮起、而 Icc1/ICC2的 LED 不会亮起、因为空白部分为高电平。
Rief 会更改 IC 中的基准电流、并将导致 Typ/Max 电流。 您可以参阅功能方框图。
后续问题:
- Icc3/Icc4、请澄清为什么数字不同、因为只有 Rirref 电阻器发生了变化(我假定表中的数字不包括实际的 LED)
-如果我们将 DCN (点校正电流寄存器)降低到配置的 Rref 的一半,这是否也会降低 LED 驱动器本身的电流消耗?
-由于 Icc1/ICC2在 LED 关闭时会显示静态电流增加(空白部分为高电平)、是否有办法仅在软件中降低静态电流? (即、我不想关闭电源、也不想尝试主动增加 Rirref 的电阻)