This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:如何使用 SS 引脚同时实现排序开/关控制和软启动功能

Guru**** 2514695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657745/lm5030-how-to-implement-sequencing-on-off-control-and-soft-start-function-at-the-same-time-with-ss-pin

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: LM8364

您好!

我们有一个应用、其中 LM5030必须在输出禁用的情况下加电(即 Out1和 Out2处无 PWM)。
同时、LM5030的软启动功能在启用时应能够使用。

为此、我们计划从 UC/FPGA 的 GPIO 驱动"S pin"。 GPIO 是正常的、而不是开漏引脚。
它无法确保 GPIO 在初始上电或复位期间接地。GPIO 可能在上电或复位期间处于高阻抗状态。
但在上电或复位期间、当 GPIO 处于高阻抗或接地时、必须确保 LM5030不会导通。
仅当 GPIO 处于逻辑高电平(3.3V)时、LM5030输出才必须启用。 此外、启用 LM5030后、还必须满足2秒的软启动时序要求。

问题1。 请为实现上述要求而实施电路提供一些建议?


提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    感谢您关注 LM5030。 我将介绍如何使用 LM8364等欠压感应电路来驱动 SS 引脚。 在输入端、您可以放置一个下拉电阻器来触发欠压、LM8364将通过其开漏输出下拉 SS 引脚。 因此、如果您的 GPIO 为逻辑低阻抗或高阻抗、LM5030将保持禁用状态。 当您将 LM8364的输入驱动为高电平时、它将释放 SS 引脚、然后 LM5030可以执行其软启动序列。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢您提供其中一种简单的解决方案。

    谢谢、此致
    Deepak V